DU REFROIDISSEMENT SPÉCIFIQUE DES CARTES AU REFROIDISSEMENT DES DATACENTERS
Avec l’augmentation de la charge thermique et des densités d’intégration, la gestion thermique est devenue un enjeu essentiel pour la plupart des ingénieurs concepteurs. nVent SCHROFF a toujours accordé une grande importance à la conception thermique, et dispose des équipements, de l’expertise et de l’expérience nécessaires pour aider les clients à relever leurs défis.
LES FONDAMENTAUX DU REFROIDISSEMENT DES COFFRETS, BACS À CARTES ET BAIES
Des concepts de refroidissement sont nécessaires pour éviter les surcharges thermiques et garantir le fonctionnement sans faille des équipements. Afin d’optimiser le refroidissement, différents facteurs doivent être pris en compte, selon l’application et le domaine d’utilisation. Découvrez nos solutions de refroidissement pour vos équipements électroniques, quelle que soit l’application.

Impact de la sélection des Card-Lok sur les performances thermiques des modules refroidis par conduction
Les ingénieurs d’aujourd’hui doivent avoir accès aux données thermiques des principaux composants matériels pour prendre les meilleures décisions possibles en matière de conception. Parmi ces composants matériels figurent les ensembles de circuits imprimés, les glissières Wedge-Lok et les ensembles refroidis par conduction VITA sur lesquels ils sont montés. Ce livre blanc décrit comment nVent SCHROFF a abordé les méthodes d’essais thermiques au niveau des modules, les données qui en résultent et leur exploitation pour des choix de conception plus éclairés en se basant sur l’impact de la sélection du Card-Lok sur les performances thermiques.
Critères de conception liés au refroidissement d’un coffret à petit facteur de forme et de systèmes intégrés 19"
Comme dans de nombreux autres domaines, les exigences de l’application et de l’utilisateur déterminent la solution technique de refroidissement. A titre d’exemple, la performance ou la dissipation de puissance de l’application, la température ambiante, les exigences mécaniques IP et la protection CEM requises, le bruit, la fiabilité et la pérennité des systèmes sont des critères fondamentaux pour les solutions de refroidissement pour les coffrets à petit facteur de forme et les systèmes 19". Ce livre blanc explore les quatre techniques de refroidissement habituellement proposée : convection libre, convection forcée, refroidissement par conduction et refroidissement par eau/liquide.


Amélioration de l’efficacité des datacenters et ses impacts
La consommation d’énergie nécessaire au refroidissement efficace de composants électroniques est un défi majeur. Les grands datacenters en particulier ont investi massivement pour optimiser leur consommation électrique, en plus d’avoir recours à des sources d’énergie alternatives et renouvelables. Toutefois, il existe encore de nombreuses installations de datacenter de taille moyenne qui peuvent réduire leur consommation électrique en mettant en œuvre des améliorations simples. Ce livre blanc décrit les étapes à suivre pour assurer une circulation des flux d’air efficace dans le datacenter, tout en réduisant la consommation d’énergie.
Optimiser l’efficacité du refroidissement par liquide pour un refroidissement avancé au niveau des baies
L’augmentation de la densité thermique des équipements informatiques dans les datacenters hautes performances renforce le besoin en technologies de refroidissement toujours plus efficaces et plus performantes. Le refroidissement par air traditionnel n’est pas une solution durable dans ce contexte. Bien que le refroidissement par liquide soit beaucoup plus efficace que le refroidissement par air, de nombreuses solutions de refroidissement par liquide nécessitent d’importants investissements, sont difficiles à intégrer dans une infrastructure existante et se révèlent complexes à moderniser en cas de besoin de capacité additionnelle. Ce livre blanc présente un système de refroidissement hybride par liquide (High Liquid Cooling System) au niveau de la baie qui associe le refroidissement liquide direct avec l’échangeur thermique air/eau de la porte arrière refroidissante.

VOTRE EXPERT EN REFROIDISSEMENT
Lors du développement d’équipements intégrant des composants électroniques, qu’il s’agisse d’un coffret à petit facteur de forme ou d’un datacenter plus conséquent, il est essentiel de se concentrer sur l’aspect refroidissement le plus en amont possible. Dès la phase de conception, nos experts vous guident tout au long de la configuration avec les premiers calculs, la simulation et les essais.
À PROPOS DE NVENT SCHROFF
nVent SCHROFF est synonyme d’innovation depuis sa création en Allemagne en 1962, débutant par le développement d’un système de bacs à cartes pour cartes au format Europe qui a contribué à la définition de la norme universelle 19". Et l’innovation continue aujourd’hui avec nVent et ses solutions d’habillage électroniques adaptées à un large éventail d’applications.
Téléchargez maintenant
CONTACTEZ-NOUS
ADRESSE
SCHROFF GmbH
Langenalber Str. 96-100
75334 Straubenhardt, Allemagne
CONTACTEZ-NOUS
Téléphone: +49 (0) 7082 794 0
Fax: +49 (0) 7082 794 200
Email: [email protected]