Sistemas de almacenamiento de energía BESS:
Fundamentos técnicos y criterios de integración
La expansión de las energías renovables ha modificado la estructura tradicional de la red eléctrica y ha generado la necesidad de tecnologías capaces de equilibrar la variabilidad de su generación. La intermitencia de fuentes como la solar y la eólica exige sistemas que aporten estabilidad y continuidad operativa cuando la generación no coincide con la demanda. Los sistemas de almacenamiento de energía cumplen esa función y se han convertido en un componente indispensable de la infraestructura energética moderna.
Su valor técnico radica en su capacidad para permitir que la energía generada en momentos específicos pueda utilizarse más tarde, cuando el consumo lo requiera. Este principio es el eje de nuevas arquitecturas de red más flexibles y resilientes. En contextos industriales, comerciales o de infraestructura, donde la continuidad del suministro es crítica, los sistemas BESS aportan confiabilidad, eficiencia y una gestión más precisa de la energía.
A nivel global, la adopción de sistemas de almacenamiento crece a tasas superiores al 30% anual, impulsada tanto por la transición energética como por necesidades operativas que exigen mayor estabilidad y calidad del suministro. En Latinoamérica, esta tendencia se acelera con la expansión de proyectos solares o eólicos de gran escala, y la necesidad de sistemas diseñados para operar en ambientes con alta humedad, temperaturas elevadas y exposición a la corrosión.
2. Funcionamiento técnico del almacenamiento en redes modernas
El objetivo principal del almacenamiento es desacoplar el momento en que se genera la energía del momento en que se consume. En un sistema tradicional, la generación debe ajustarse casi de inmediato a las variaciones de la demanda para evitar fluctuaciones. Sin embargo, cuando se incorporan tecnologías renovables, cuya disponibilidad depende de factores ambientales, esta sincronía ya no es garantizable.
Los sistemas BESS absorben excedentes durante periodos de baja demanda y los liberan cuando el consumo aumenta. Este mecanismo amortigua la variabilidad renovable, estabiliza la red y permite cubrir picos que superan la capacidad instantánea de generación. Además, permite utilizar energía producida a menor costo en momentos estratégicos, lo que contribuye a una operación más eficiente.
Este principio posiciona al almacenamiento como un elemento central en la modernización de la infraestructura eléctrica porque facilita la penetración renovable, reduce presiones sobre la red en horas críticas y disminuye la probabilidad de interrupciones asociadas a variaciones de generación.
3. Componentes que conforman un sistema de almacenamiento
Un sistema de almacenamiento funciona como una unidad integrada en la que cada subsistema cumple una función específica. La eficacia depende de la interacción entre cada elemento que aporta un rol diferenciado por lo que su desempeño debe evaluarse de forma sistémica.
Los componentes de un sistema de almacenamiento BESS comprenden:
Baterías
Las baterías constituyen el núcleo del almacenamiento. En ellas se realiza la carga y descarga de energía en corriente continua. Sin embargo, esta energía no puede utilizarse directamente para alimentar cargas o integrarse a la red, por lo que el sistema de conversión resulta esencial.
Los equipos de conversión transforman la corriente continua en corriente alterna y regulan la calidad del suministro. Esta transformación debe ser precisa, ya que una pequeña variación puede afectar la estabilidad del sistema o comprometer la integridad de los equipos conectados.
Controles y automatización
La automatización supervisa cada parámetro relevante del BESS. Su función incluye el registro o monitoreo de datos y la gestión de decisiones operativas. Estos controles analizan la temperatura, la tensión, la corriente, el estado de carga y las condiciones del gabinete, para ajustar el funcionamiento del sistema y mantenerlo dentro de los límites establecidos.
La seguridad también se integra a esta capa de control mediante sistemas capaces de detectar presencia de gas o condiciones de incendio, lo que permite anticipar y responder ante escenarios de riesgo.
Gestión térmica
La gestión térmica es uno de los pilares del sistema. Las baterías de ion–litio son especialmente sensibles a la temperatura, y la mayoría de los fabricantes establece un rango recomendado cercano a los 25 grados Celsius con márgenes estrechos de tolerancia. Cuando un sistema opera fuera de este rango, el riesgo de degradación, reducción de capacidad o fallo aumenta significativamente.
Por esta razón, los sistemas BESS emplean tanto enfriamiento líquido para controlar directamente la temperatura de los módulos como aire acondicionado para gestionar las cargas térmicas de la electrónica, la radiación solar y la humedad interna. La interacción entre ambos procesos permite que las condiciones internas del gabinete se mantengan estables.
Distribución eléctrica
La distribución eléctrica también ocupa un lugar central dentro del diseño. Los componentes deben conducir corrientes elevadas durante ciclos repetidos de carga y descarga, lo que requiere rutas eléctricas con baja resistencia y elevada estabilidad térmica.
La puesta a tierra garantiza que las corrientes de falla puedan derivarse de manera segura y protege tanto al personal como a la infraestructura. Cuando el diseño eléctrico es insuficiente o la integración no se realiza correctamente, pueden generar sobrecalentamientos que comprometan la operación del sistema.
Protección mecánica
El gabinete es la estructura que protege todos los subsistemas. Su función no se limita a contener los equipos; también define las condiciones ambientales en las que operarán. En aplicaciones exteriores debe resistir humedad, polvo, lluvia, variaciones térmicas significativas, radiación solar directa y vibraciones.
La capacidad del gabinete de mantener un entorno interno estable resulta crítica para asegurar que los componentes electrónicos funcionen dentro de sus parámetros operativos y que la circulación interna de aire sea adecuada.
4. Requisitos térmicos y comportamiento de las baterías
El comportamiento térmico de las baterías determina en gran medida la vida útil y el desempeño del sistema. Las baterías de ion–litio experimentan cambios internos sensibles a la temperatura. Cuando operan por encima del rango recomendado, la resistencia interna aumenta, los ciclos se vuelven menos eficientes y la degradación se acelera. Cuando operan por debajo de ese rango, la capacidad disminuye y el sistema debe compensar la falta de rendimiento.
El diseño de la gestión térmica requiere analizar no solo la capacidad nominal de enfriamiento, sino también la distribución interna del aire, la ubicación de los componentes, la ganancia térmica asociada al gabinete y la humedad interna. Una circulación de aire insuficiente puede generar zonas calientes que afectan el funcionamiento de los equipos. Incluso en sistemas bien dimensionados, una mala organización interna puede llevar a un rendimiento inferior.
En aplicaciones con enfriamiento líquido, este contribuye a mantener la temperatura de los módulos de batería dentro de márgenes estrictos. El aire acondicionado regula el calor residual generado por los sistemas de control y conversión, y mantiene la humedad en niveles adecuados para evitar condensaciones que comprometan la electrónica. La interacción equilibrada entre estos mecanismos es una de las claves para garantizar una operación confiable en entornos reales.
5. Criterios eléctricos
El flujo de energía en un sistema BESS implica corrientes elevadas que deben manejarse de forma estable. Para ello, los componentes eléctricos se seleccionan en función de su capacidad para soportar cargas continuas y picos de corriente sin aumentar la resistencia térmica. El diseño eléctrico debe favorecer rutas cortas, conexiones estables y una adecuada disipación térmica.
El dimensionamiento incorrecto de un conductor o una conexión mal ejecutada pueden generar calor excesivo, pérdidas de eficiencia o fallas eléctricas. Estas condiciones comprometen la estabilidad del sistema y aumentan el riesgo de interrupciones. La integración eléctrica debe considerar tanto la capacidad de corriente como la interacción entre los equipos de conversión, la distancia entre componentes y los posibles escenarios de falla.
6. Cumplimiento normativo y seguridad
La operación segura de un sistema de almacenamiento depende de que cumpla con estándares reconocidos. UL 9540 es el estándar de referencia y establece requisitos para garantizar que el sistema, considerado como una unidad completa, opere dentro de límites térmicos, eléctricos y mecánicos seguros. A diferencia de normas centradas en componentes individuales, UL 9540 evalúa la interacción entre el gabinete, el sistema de climatización, el sistema de enfriamiento líquido cuando existe, la distribución eléctrica y la puesta a tierra.
El cumplimiento de UL 9540 proporciona una garantía de que el sistema ha sido diseñado y probado según lineamientos estrictos y que los subsistemas pueden funcionar de manera coordinada sin generar riesgos. Para instaladores e ingenieros, esto se traduce en mayor confiabilidad y un marco claro para evaluar la seguridad de la infraestructura.
7. Soluciones de nVent para Sistemas de Almacenamiento de Energía
En nVent desarrollamos soluciones que permiten sostener las condiciones térmicas, eléctricas y mecánicas que requieren los sistemas de almacenamiento de energía. Nuestros gabinetes industriales crean un entorno estable para los subsistemas del BESS que favorece el desempeño de la electrónica de potencia, los controles y la distribución eléctrica en entornos expuestos a variaciones ambientales.
Nuestros sistemas de climatización contribuyen a mantener la temperatura y la humedad dentro de los rangos operativos definidos para baterías y equipos asociados. Esta estabilidad reduce el estrés térmico en aplicaciones de alta densidad energética lo que permite una operación más fiable y continua.
Nuestro portafolio para esta aplicación simplifica los procesos de adquisición al integrar gabinetes, sistemas de climatización, distribución eléctrica y tecnologías de protección dentro de un marco técnico común. Así ayudamos a reducir la necesidad de coordinar múltiples proveedores y disminuir la variabilidad asociada a la cadena de suministro.
Además, para disminuir la complejidad de la instalación, también podemos incorporar configuraciones ensambladas en fábrica que optimizan la organización interna del sistema y permiten alcanzar una puesta en marcha más eficiente.
Si tu proyecto requiere integrar un sistema de almacenamiento BESS con criterios estrictos de control térmico, seguridad eléctrica y protección mecánica, en nVent te ofrecemos soluciones alineadas con estos niveles de exigencia.