PXI Express 的应用实例
PXI Express 系统可以满足自动驾驶仿真、民用和军用航空技术 领域功能测试平台以及消费电子产品在生产过程中功能测试的 严格要求。这些复杂产品需要测试设备具有高数据吞吐量和极 其精确的时钟和触发信号,能够在多个被测对象间实现精准同 步。这些设备应能很容易地集成到IIoT网络中,提供足够的数据 带宽,以便将测试设备连接到生产线的其余部分并能与之同步 运行。此外,它们还可传输用于质量和文档管理的各种详细数 据。由于PXIe能够实现高速数据传输和具备能使各功能板卡间 彼此同步的高精度时钟和触发架构,因此非常适合此类测试、 测量和仿真任务的实现。