Selbstregulierende Heizbänder
Schutz für Ihre Gebäude und Industrieanlagen
Der Winter kann hart sein!
Sind Sie sicher das Ihre Immobilien und Industrieanlagen gut darauf vorbereitet sind?
Zeit für den Wintercheck!
- Sichtprüfung der Rohrleitungen
- Überprüfung der Isolierung
- Gibt es Leckagen oder Wasserspuren unter Ihren Rohren?
Ist ein Frostschutzsystem für die Rohrleitungen installiert?
- Überprüfung von Thermostaten und Steuergeräten auf Warn- oder Störmeldungen
- Prüfung der Stromversorgung und der Sicherungen/FI und Leitungsschutzschalter
- Ersetzen Sie beschädigtes Zubehör

nVent RAYCHEM als Entwickler der Selbstregelnden Heizband-Technologie, liefert Systeme zur Rohrbegleitheizung, für Frostschutzanwendungen und auch beispielsweise Warmwasser-Begleitheizungen seit 1972 und somit seit mehr als 50 Jahren.
Wir liefern elektrische Heizsysteme, um den Komfort der Anwender und die Sicherheit der Systeme im Winter zu gewährleisten. Komplette Systemlösungen, inklusive der individuellen Temperaturregelung, sorgen für eine Optimierung des Energieverbrauchs, was zu erheblichen Einsparungen im Vergleich zu Alternativen führt.
Frostschutz an Rohrleitungen und Temperaturhaltung fetthaltiger Abwässer
Elektrische Begleitheizsysteme dienen dem Schutz von Wasser- und Abwasserleitungen vor dem Einfrieren. Anlagen mit Heizöl oder andere Flüssigkeiten, die bei niedrigen Temperaturen ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften verändern, müssen auf Temperatur gehalten werden.
Die Verwendung einer Wärmedämmung allein oder die Erhöhung der Dämmstärke ist oft unzureichend oder nicht wirtschaftlich. Vor allem dann, wenn kein kontinuierlicher Durchfluss des Mediums im System vorhanden ist, erfordert es den Einsatz einer elektrischen Begleitheizung.
Gefrorene Rohre können hohe Kosten verursachen. Wenn Rohre Temperaturen unter dem Nullpunkt ausgesetzt sind, können sie platzen und damit beträchtliche Schäden und Ausfälle hervorrufen. Das Frostschutzsystem von nVent RAYCHEM für Rohre bietet hier eine wirksame Lösung. Das selbstregelnde Heizband verhindert in Kombination mit einer ausreichenden Dämmung, dass Wasserleitungen, Löschwasserleitungen, Sprinkleranlagen, sowie Kraftstoff- oder Ölleitungen einfrieren.
Mehr erfahrenAnwendungen
Schutz von Dächern und Dachrinnen
- Halten Sie Dachrinnen und Rohre frei und sorgen Sie dafür, dass geschmolzener Schnee und Eis sicher von der Dachfläche abgeleitet werden können.
- Wenn Eis schmilzt und das Schmelzwasser erneut gefriert, besteht die Gefahr von Schäden an Dächern und Dachrinnen. Eiszapfen können herunterfallen und Passanten verletzen. Stehendes Wasser kann ins Gebäudeinnere sickern und die Inneneinrichtung beschädigen. Selbstregelnde Dachrinnenheizsysteme von nVent RAYCHEM halten den Durchfluss in Dachrinnen und Fallrohren aufrecht und sorgen dafür, dass das Schmelzwasser sicher vom Dach über die Ablaufrinne in das Fallrohr abfließen kann.
- Begleitheizsysteme lösen effektiv das Problem der Beseitigung von überschüssigem Schnee vom Dach, halten Dachrinnen und Fallrohre frei und verhindern die Bildung von Eiszapfen.
Jetzt Entdecken
Rampenheizung für Zufahrtswege, Einfahrten & Treppen
- Elektrische Heizsysteme sind eine effektive Methode für die Schnee- und Eisfreihaltung von Bürgersteigen, Einfahrten und Gehwegen.
- Freiflächenbeheizungssysteme gewährleisten Sicherheit für den Straßenverkehr und Fußgänger.
- Effizienz bei Energiekosten wird sichergestellt, da das Heizsystem nur im Fall von Schneefall und der Gefahr von Eisbildung aktiviert wird. Durch die Verwendung von Reglern mit Temperatur- und Feuchtefühlern wird das System in Betrieb genommen, wenn die Temperatur unter den programmierten Wert fällt, bei gleichzeitigem Niederschlag.
Jetzt Entdecken
Warmwasser-Temperaturhaltung
- Sofort Warmwasser nach dem Aufdrehen des Wasserhahns. Die Anforderungen an ein modernes Warmwassersystem besteht darin, dass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Das Einrohr-Verteilsystem von nVent RAYCHEM hält das Wasser in den Verteilleitungen eines Gebäudes stets auf der richtigen Temperatur.
- Das effiziente System ermöglicht optimierte Gesamt-Investitionskosten und arbeitet darüber hinaus wirtschaftlich und effizient.
Jetzt Entdecken
Bautechnik-Anwendungen
Frostschutz und Sicherheit im Winter, Komfortbeheizung und Gebäudeenergieeffizienz: Für all diese Themen finden Profis aus der Gebäude- und Infrastrukturplanung, dem Baugewerbe, Facility-Management und der Instandhaltung bei uns hochwertige Lösungen. Erfahren Sie, wie Begleitheizungen, Leckage-Erkennung und Fußbodenheizungen funktionieren.
Begleitheizungslösungen
für die Industrie - MRO
Sind Sie sicher, dass alle temperaturempfindli chen Anlagen in Ihrer Industrieanlage ausreichend geschützt sind? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Installation zu überprüfen. Schützen Sie kritische Rohrleitungen, Tanks und Messgeräte in Ihrer Anlage - sonst sind Sie jeden Winter der Gefahr des Einfrierens und möglicher Folgeschäden ausgesetzt.
Sichern Sie Ihre Produktionsprozesse und berücksichtigen Sie ein Temperaturhaltesystem für Rohrleitungen und Tanks.
Vermeiden Sie Ausfallzeiten und kostspielige wiederkehrende Reparaturen! Die selbstregulie renden elektrischen Begleitheizsysteme von nVent RAYCHEM für industrielle Anwendungen können zur Lösung beitragen.
Kontakt
Webseite:
Email:
Telefonnummer:
+49 800 1818205